请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8332 大家好、
我是否可以知道为什么建议在5V VA 时使用4.096V Vref? 当 VA=5V 时、我们可以使用5V 基准吗?
此致、
Cera
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是否可以知道为什么建议在5V VA 时使用4.096V Vref? 当 VA=5V 时、我们可以使用5V 基准吗?
此致、
Cera
您好、Cera、
您可以在 VA = 5V 时使用5V 基准、但我们无法保证器件将符合数据表规格。
至于推荐4.096V 基准的原因、我认为这与发布此器件时很难提供良好的5V 基准有关。 此外、4.096V 基准非常常见、因为对于12位器件和4.096V 基准、10位器件的 LSB 分别为1mV 和4mV、因此数学计算更加简单。
此致、
Aaron Estrada