请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC3484 您好!
我们一直在使用没有 OSTR 信号的 DAC3484、它运行良好。 但是、对于新应用、我们需要具有固定的延迟、因此需要使用双同步源方法。 但是、我们错过了器件的 OSTR 引脚的连接。 该文档指出、OSTR 也可以在内部生成(在单芯片操作的情况下)。 请说明此方法的任何限制以及如何实施。
此外、在未来的设计中、连接 OSTR 的最佳方法是什么(评估板将时钟分配芯片连接到它)。 它是否可以来自连接 到它的 FPGA?
感谢您的帮助、