This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:我使电路板设计正常、但无法正常工作。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103919/ads124s08-i-made-the-board-as-designed-but-it-is-not-work

器件型号:ADS124S08

我现在使用 ADS124S。
我检查各种情况
IC 的情况下运行。
DVDD-GND 和 IO VDD-GND 之间的电阻值是否为低电平?
Ω 有几百 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hidetoshi、

    器件引脚的关断状态在器件验证中未针对特定的 Ohmic 值进行测量、因此我无法告诉您预期的结果。  这似乎是您正在尝试对电路板进行故障排除。  您能否向我发送电路板的原理图和光绘文件?

    有时、各种引脚周围可能会出现焊料短路。  如果使用的是 ADS124S08的 QFN 封装版本、情况尤其如此。  

    您能告诉我您具体看到的是什么情况不起作用吗?  检查器件内部启动和运行的一种方法是将 START 引脚保持在高电平、并使用示波器监控 DRDY 引脚。  您应该会在该引脚上看到大约每50ms 一次脉冲。  如果您看到该脉冲、则验证与 ADS124S08的所有通信是否满足数据表中所示的 SPI 时序图。  CS 必须在整个通信事务期间保持低电平、并且不得在字节之间切换。  此外、SCLK 必须保持低电平、数据应在 SCLK 的上升沿发生变化、并在下降沿保持稳定。

    如果您看不到 DRDY 切换、则确保 RESET 被拉高(不悬空)、CLK 引脚被连接至低电平、并且所有电源(IOVDD、DVDD 和 AVDD/AVSS)均在标称电压下运行。  如果缺少任何电源、ADS124S08将保持在复位状态。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob
    感谢你的建议。

    我多次检查电路板布局、以确保没有短路。
    此外、
    虽然我制作了一些工作表、但有些工作表和一些工作表不工作、
    不起作用的电阻值较低。
    电阻值来实现的
    已知总电路电压将下降。

    有两种情况:良好和不良。
    我想知道
    还有更糟糕的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hidetoshi、

    目前我没有什么可以提供的信息。  安装器件时、这似乎是电路板问题。

    • 您使用的是哪种封装?
    • 您是手工焊接器件还是使用回流焊炉?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    ・I 用于 TQFP-32封装。
    ・用手安装后、通过回流焊接。

    此致
    希代越

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hidetoshi、

    此时很难说出可能发生的情况。  查看原理图会有所帮助。  一个可能的问题是在电源打开的情况下将电源连接/断开到 ADS124S08。  另一个可能的问题是、在连接到有源微控制器的情况下未对 ADS124S08供电。  验证您是否未因意外超过 ADS124S08数据表中指定的绝对最大额定值而损坏器件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    在安装后未接通电源时、电阻值会下降。
    热量或静电是否会导致这种情况?

    此致、
    希代越

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hidetoshi、

    正如我在原始帖子中所说、测量引脚到引脚电阻不是确定器件是否损坏的好方法。  实际上、根据您使用的欧姆表、电表本身可能会通过驱动超出绝对最大额定值的引脚来损坏器件。  此外、您还将根据导联的位置和方向看到不同的结果。

    损坏器件的方法包括因器件处理不当而导致的 ESD (请参阅数据表的第7.2节)。  此外、如果施加到器件的热量超出回流温度曲线。  如需更多信息、 请点击此处

    此致、

    Bob B