感谢你的帮助
让我在规格表中向您提出一个问题(SBAS499C–JULY2012–REVISEDJANUARY2017)
对以下内容进行了说明
7.5电气特性
增益误差单位-> FS 的百分比
SNR 测试条件-> VIN =–2dBFS
此处提到的 FS 和 dBFS 是否符合以下想法?
Fs 或0dBFs 是等式5中的满量程范围(= 2 * Vref /增益)。
--------
FS 也出现在方程式8中、但这似乎是满量程范围的一半。
我很困惑。
感谢您的合作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢你的帮助
让我在规格表中向您提出一个问题(SBAS499C–JULY2012–REVISEDJANUARY2017)
对以下内容进行了说明
7.5电气特性
增益误差单位-> FS 的百分比
SNR 测试条件-> VIN =–2dBFS
此处提到的 FS 和 dBFS 是否符合以下想法?
Fs 或0dBFs 是等式5中的满量程范围(= 2 * Vref /增益)。
--------
FS 也出现在方程式8中、但这似乎是满量程范围的一半。
我很困惑。
感谢您的合作。
大家好、Katsuhiko San、
FS 表示差分输入的满量程、即 VINxP - VINxN、如第9.3.1.3.2节所述。
dBFS 是一种用于描述 FS (满量程)相对幅度的单位/方式/方法。 因此、-2dBFS 大致等于 FS 的80%、以线性(比率)表示为-2dB = 0.794。 VIN =-2dBFs 只是为了表明、在给定表上所述的 Vref 和增益设置(即 Vref=4.5V 和增益= 12)的情况下、在差分输入大约为 FS 的80%的情况下测试了电气特性。
是的、公式5适用于满量程(FS)。 这意味着、一旦用户/设计人员决定和设置/选择 Vref 和增益设置、满量程范围就会受到2*Vref/增益的限制。 换句话说、一旦用户/设计人员提供 Vref 并设置增益设置、差分输入、即 VINxP - VINxN、应该/不能超过 2*Vref/增益。
谢谢。