This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:Dry/DOUT 引脚上无输出变化

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111353/ads1234-no-output-change-on-drdy-dout-pin

器件型号:ADS1234

在最近的一批器件中、我们有4个器件中的12个 ADS1234芯片中的7个发生了故障。

4:DOUT 引脚一直处于高电平

-1使 DOUT 引脚持续处于低电平

-其他器件在时钟引脚和 DOUT 引脚之间似乎存在某种内部短路

我们在慢速、10SPS 模式下使用这些器件、我认为我们遵循了所有数据表建议。

ADS1234是否有任何已知的故障模式?

我有一个理论认为、在 ADS1234的电源电压稳定之前、控制引脚上可能会有电压、这是否会导致这种行为?

如果我们能防止这种情况再次发生,我们将非常感谢您的帮助!

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否有可共享的原理图? 由于 ADS1234是引脚控制型器件、因此如果超过 ADS1234的绝对最大额定值、则可能会损坏 ADS1234。   如果引脚有电压但 ADS1234未通电、则可能会发生这种情况。  对于流经引脚的电流、绝对最大额定值为10mA。  如果其中一个控制引脚被拉至高电平但器件未通电、则来自引脚源的电流将通过器件 ESD 结构流向电源连接。  如果电流为10mA 或更大、器件将损坏。

    如果数字逻辑引脚悬空、器件也会发生奇数行为。  所有数字引脚(对于有源驱动的 DRDY/DOUT、接受)必须连接逻辑高电平或低电平。  当使用内部振荡器时、CLK 引脚必须为低电平。  PWDN 引脚必须为高电平才能使器件正常运行、AVDD 和 DVDD 都必须为有效工作电压才能使器件正常启动。  您是否尝试切换 PWDN 引脚(用作器件复位)?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、感谢您的想法。

    我在下面插入了 ADC 的原理图、全部3个都使用相同的方法。

    我们所说的 CS (如芯片选择)进入断电引脚、它是微控制器每个 ADC 的单独输出、其他控制线在微控制器和3个 ADC 之间共享。

    每次我们转到其他2个 ADC 之一进行采样时、我们都会重置器件。 速度不是很高、因此我们在 ADC 上完成4个通道、然后继续下一步- 更像是每个通道上的1sps。

    所有控制线都直接连接到微控制器、因此您的所有 问题都是可能的

    可能是我们在 Vdd 线路稳定之前将控制信号置于高电平(因为微控制器也通过晶体管进行切换)、

    -微控制器针脚可提供>10mA 的电流

    -在正确配置控制引脚之前,可以将其设置为输入,并且我没有在....上放置任何外部上拉或下拉电阻器  

    当你像这样放置它时、它的读数不是很好!

    听起来软件可能会导致 我们看到的问题、但我们很可能在通过该晶体管打开电源之前将控制引脚设置为高电平-我将更清楚地向软件开发人员介绍、以免出现这种情况!

    Alex