This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1244:数据表查询

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1244, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111303/ads1244-datasheet-inquiry

器件型号:ADS1244
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好、E2E 专家、

你好。

  1. 我不理解"多通道系统"的讨论。 如何在同一信道上使用多个器件而不会发生数据冲突? 该部分仅讨论了所有 DOUT 变为低电平的情况、但未讨论如何从多个器件检索数据。 请尽可能明确。 谢谢!
  2. "多通道系统"讨论提到了多个器件的使用。 如果我不使用相同的信道、是否正常? 我计划在第1个器件上使用 CLK1、SDO1和 SCLK1通道、  在第2个器件上使用 CLK2、SDO2和 SCLK2通道。 这是否正常?

此外、还希望请求对下面的原理图进行设计审查。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 ADS1244数据表中的图18所示、每个 ADS1244具有相同的 SCLK 和 CLK、但 DOUT 线路不同。 因此不会发生数据冲突、因为您应该为进入控制器的每个 ADC 提供单独的数字输入。 然后、您读取多个器件的数据时所用的数据与单个器件相同(请参阅数据表第11页的"数据检索"部分)。 多个器 件的唯一区别是、在开始数据检索过程之前、您需要确定每个 ADC DOUT/DRDY 线路何时降至低电平、以指示新数据已就绪。 如果要同步多个 ADC、 数据表在多通道系统部分(在时间 t14内)提供了确保同步的过程。

    ADS1244数据表建议对所有 ADS1244使用相同的 SCLK 和 CLK 线路的原因是为了使数据尽可能同步。 如前所述、数据表在多通道系统部分(在时间 t14内)提供了确保同步的过程。 如果不需要同步、则可以为每个 ADC 使用单独的 SCLK 和 CLK 线路。

    关于原理图:这里没有太多要检查的地方、但有什么看起来不错。 一个例外情况:VREF 输入限制为 AVDD。 AVDD = 3.3V、VREF = 5V、这违反了数据表要求。 此外、ADS1244数据表第3页的脚注6指出、当 VREF > AVDD/2时、无法达到数字输出满量程代码。 请记住这一点。

    最后、我要指出的是、我们发布了较新的几代 ADS124x 器件、例如 ADS124S08。 如果您需要使用多路复用 ADC 读取多个输入、ADS124S08是 ADS1244的下一代产品。 请在以后的设计中考虑这种新的 ADC。 或者、如果您对 ADS124S08有更多问题、请告诉我。

    布莱恩