This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVMCVAL:ADC GUI 无法连接到器件

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112941/adc12dj3200evmcval-adc-gui-unable-to-connect-to-device

器件型号:ADC12DJ3200EVMCVAL
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

早上好、

我正在根据用户指南说明建立对 ADC12DJ3200评估板的 GUI 控制、但无法这样做。  我反复看到下面的消息。 我以前连接过它、没有任何问题。

我试图遵循论坛上另一个帖子所建议的解决方案、但没有这种幸运。  你有其他建议吗?  您是否能够共享最新 ADC12DJ3200 GUI (不是 ADC-Pro)的下载链接?

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762413/adc12dj3200evm-cannot-connect-the-gui-software-anymore

感谢你的帮助、

Nolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    EVM 是否通过具有足够电流的工作台电源供电、并在适当的信号电平下适当应用时钟?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我只能建立连接、最后我必须重新安装 USB 连接的驱动程序。

    首次启动 GUI 时、系统提示我选择 ftd2xx.dll 文件、然后控制面板才会打开。  由于我选择的是正确的文件、所以我不认为这是一个问题。  

    我从 FTDI 芯片下载所需的驱动程序并设置可执行文件。

    感谢您的快速响应、

    Nolan