Other Parts Discussed in Thread: ADS1256
您好!
我的 ADS1256板 能够以满足我的需求的足够速率进行采样。 我遇到的问题是、ADS 返回的数据不会像您预期的那样变化(我正在向电路板馈送正弦波)。 而不是捕获波形、而是仅捕获波的初始偏移、之后变化最小。 下面是返回的数据示例:(左列是电压、右列是微秒计数-对于 具有0.5V 偏移和 0.5V 振幅的波形)。
0.478901 1562
0.479181 2742
0.479105 3934
0.478935 5078
0.479025 6832
对于剩余的千个样本、数据继续悬停在~0.479处。 作为参考、我正在使用的代码可在这个 GitHub 链接(https://github.com/jurebartol/Rpi2_ads1256/blob/master/C/ads1256.c#L759)中找到、并且我已经对其进行了修改、以便我对特定计数的数据进行单端读取。 我想知道有人以前是否遇到过这个问题、并且/或者是否知道如何解决这个问题。
提前感谢、
Abel