This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:U10电路

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122385/bp-dac11001evm-u10-circuitry

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件:DAC11001B

大家好、

您能解释一下下面 U10电路的用途是什么吗?

谢谢、

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    安布将于周一对此进行介绍。

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    1. 谁是客户? 或者您是否使用 DAC11001B EVM 执行了任何测试。  

    该 电路使用缓冲或直接短接 AGND 的基准"REFGND"。  

    J30、1-2 - REFGND 短路、AGND

    J30、2-3 - AGND 的 REFGND 缓冲版本。

    通常、缓冲版本有助于将 AGND 与 REFGND 隔离、这有助于为 DAC 提供清晰的基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    有源滤波器配置的截止频率是多少?

    谢谢!

    VD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    参考 U3A = 20.25kHz  

    参考 U4A = 18.5kHz