This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:2电极配置帮助、单通道 EKG;

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119741/afe4960-2-electrode-configuration-help-single-channel-ekg

器件型号:AFE4960

我很难使用单通道 EKG - 2引线配置来配置此器件。  

在配置器件时、我面临一些挑战、遵循数据表的建议后、我看不到预期输出。  

示例:如果我将电极设置为 RLD、或者仅将 CONFIG_AS_ugb 寄存器设置为 RLD、则有多个参考用于设置 RLD。  

如果需要、我可以列出我的寄存器设置和配置!

谢谢!

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、  

    欢迎来到 E2E 设计论坛。  

    RLD 可能取决于几个不同的因素。 由于此设备受限、我已通过电子邮件与您联系。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、  

    由于我们通过电子邮件收到了该主题、因此我将关闭此 E2E 主题。 如果您需要进一步的支持、请直接向我或我的团队发送电子邮件。

    要重新打开此主题、请回复此消息。   

    此致、
    Nick Z