This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:差模 RC 滤波器和共模 RC 滤波器之间的差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091380/ads1299-difference-between-differential-and-common-mode-rc-filters

器件型号:ADS1299

您好!

我在数据表中看到、推荐的低通滤波器架构是差分架构(ADS1299数据表的第66页)。 但是、在评估板上使用的拓扑是共模滤波器、电容器接地(ADS1299EEG-FE 数据表的第51页)。

我知道、使用值比共模电容器大10倍的差分电容器对于减少影响 CMR 的组件不匹配问题非常重要、 但是、由于 ADS1299评估板不使用差分电容器、不同架构之间是否还有任何其他不同的影响?

我对输入信号的共模电压有疑问。 这些滤波器拓扑中是否有任何一种会影响或消除共模电压?

如果我使用共模 RC 滤波器、能否在单端模式下读取传感器? 这种情况的合适原理图是怎样的?

提前感谢您、

Mateus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您使用 TI 的产品。

    已收到/查看此 TT、我将在3~5天内返回给您。

    我是否可以提出更多问题来收集更多详细信息?

    您是否有评估套件/评估板?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个评估板、但我使用基于评估板的定制评估板。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已收到/查看此 TT、我将返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateus、

     对拖延表示非常抱歉。

     在 ADS1299数据表第66页-它的统计数据如下-

    基本而言、至少可能有两种实现(即用户希望如何连接电极以及用户希望选择哪个基准)-顺序(差分端)压(图72)或参考(单端)压(图73使用 SRB1作为通用基准)。

    ADS1299EEG-FE 数据表第51页使用顺序(差分端)电压(ADS1299数据表中的图72)和低通滤波器、如第14页方框图所示-

    ADS1299数据表中的第67~68页10.2.2详细设计过程提供了有关差分端(顺序)或单端(参考)测量的更多详细信息;第68页建议最好让 RC 低通滤波器的差分电容器并联在一起以改善 CMRR、而不是单独/独立地将每个电容器分流至 GND -

    此外、它还建议 设计人员/工程师在何种场景/环境下可能需要添加共模电容器来滤除高频 EMI 噪声。

    ADS1299 EVM 确实使用差分电容器、因为电容器首先分流到公共节点、然后再分流到 GND、而不是单独/独立地将每个电容器接地。  EVM 用于原型设计和评估; 设计人员/工程师可能需要对其设计进行修改和测试/验证/验证。   

    共模噪声无法完全消除、但根据上述建议、也可以使用 BIASOUT 在患者身上驱动以减少/消除共模噪声。  

    设计人员/工程师 可以 尝试 在安装差分电容器时使用单端(参考)电压、  设计人员/工程师需要在 测试、工作环境和设置(例如电极、患者皮肤状况等)方面进行验证/验证。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateus、
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!