This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:如何测量相关参数

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121340/ads1118-how-to-measure-related-parameters

器件型号:ADS1118

大家好、团队、

我的主要问题如下:

我将使用 TI 的16位高精度 ADC 芯片。 该芯片的名称是 ADS1118IDGSR。 目前、我想测试这个芯片的静态和动态参数。

静态参数包括 DNL、INL 偏移误差和满量程增益误差

动态参数包括:THD SINAD ENOB SNR SFDR

我目前的问题如下:

1.我看到您的网站上有这个用于 ADC 的评估板。 我可以以公司名义免费申请一件产品吗? 链接如下:

www.ti.com.cn/.../ADS1018EVM -万物 都用例=硬件

2.我现在没有评估板,但我仍然想测试这些参数。 问我如何构建测试平台、使用什么测试仪器、测试步骤是什么、测试结果是什么? (我不想看到英文的说明、但最好用中文)

3.如果我们公司没有这些测试设备,我想去外部机构测试。 您能帮助我们了解在南京可以测试 ADC 参数的位置吗?

附录1是此 ADC 的规格、附录2是 EVM 演示板的规格。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Depeng、

    从较高层次看、我发现这 是一个有趣的请求。 数据表保证 了电气特性表中的大多数这些参数。 事实上、我们在 将这些参数运送给客户之前、会在每个带有测试设备的器件上测量这些参数。 如果器件不符合规格、我们将其丢弃。 因此、在类似 EVM 的地方测量它是多余的。 如果您要将 其作为一个真实的系统、这可能有一定意义、但我假设您在该步骤之前已经有了测试基础设施。

    数据表中是否没有涵盖任何内容? 或者、这是根据数据表双击已知参数以验证您的测试方法的练习吗?

    换句话说、我在请求中看不到值。 但是、我将尽力为您提供帮助。

    首先、如果您在 ADC 背景下不太熟悉参数、请查看这些参数。 可在 TI 高精度实验室(TIPL)视频系列中观看以下视频。 在观看这些视频后、测试的高级目标应该是显而易见的:

    困难的步骤涉及确保您的测试设备(和硬件、例如 EVM 布局)不会干扰您的测试、以及计算这些值本身。

    要计算这些值、您应该能够使用 GUI 和 EVM 计算大量交流规格。 有一个分析页面应该为您计算数字。 使用 https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 、还有一个页面可帮助您根据收集的 ADC 数据计算参数。

    对于测试设备,这种情况可能有所不同,但音频精度有助于提供干净的交流输入信号: https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx555/ 。 假设甚至有逻辑分析仪可以帮助您计算这些参数。

    我将  直接向您发送有关问题1的电子邮件。

    最棒的

    Cole