This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171:关于数据延迟

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120938/dac3171-about-data-latency

器件型号:DAC3171

大家好、我对延迟有疑问。

我们已经创建了一个原型板并确认了 DAC 的运行。

时钟以200MHz 运行、FIFO 被禁用、在这种情况下、可以在输入和输出之间看到大约100ns 的延迟。

这是正确的值吗? 此外、是否可以进一步降低延迟?

数据表中的"数字延迟"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yorihiro、

    您报告的延迟也基于您正在使用的 FIFO_OFFSET 设置。 当 FIFO_OFFSET 设置为默认值0x100时、我希望延迟大约为65ns。 如果可能、请尝试降低此值以降低延迟。 使用更快的采样时钟也会降低延迟。

    另一个减少延迟的选项是绕过 FIFO。 当 FIFO 被旁路时、DACCCLK 和 DATACLK 必须对齐或者可能存在时序错误;但是、根据数据表、不建议将这个模式用于实际应用。

    数字延迟是由使用的数字逻辑(例如 FIFO 逻辑、可编程延迟逻辑和去交错逻辑)引起的延迟。 这不包括任何数模转换延迟。

    此致、

    Jim