This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:随着单音信号频率的增加、输出功率将降低

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112820/dac37j82-as-the-single-tone-signal-frequency-increases-the-output-power-decreases

器件型号:DAC37J82

大家好、

我们的一位客户提出了问题、  您能否提供任何故障排除建议?

在相同的配置中 、光谱仪上5M 50m 100m 单音调的输出功率随着频率的增加而降低、但使用示波器进行峰值检测没有太大差异。

使用示波器探测波形时、5M 频率信号的峰值(约970mV)比50M 频率信号的峰值高20mV 至30mV、而稍后我在约1V 的电压下测量了100M 频率信号的峰值。  

5MHz 正弦信号的输出功率约为2.6dBm、50MHz 正弦信号的输出功率约为0dBm。  

此外还随附了 DAC 的电路图、其中未焊接 T9、未焊接 R18。  

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    这可能与变压器有关。 他们使用的 DAC 采样率是多少? 是否使用任何内插? 他们是否曾尝试仅使用 NCO 来查看此问题是否与 输入数据有关?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样率 为 625M。  它们不使用内插。 他们尚未尝试仅使用 NCO 进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    附件是5MHz、50MHz 和100MHz 频率下音调的功率测量、DAC 采样频率为625MHz。 这使用的是 TI DAC38JxxEVM。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../5MHz.WMFe2e.ti.com/.../50MHz.WMFe2e.ti.com/.../100MHz.WMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     客户反馈他们的配置可能有一些问题、询问您是否可以提供您正在测试的寄存器配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    附加的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../625MHz_5F00_Fs_5F00_1x_5F00_Int.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的支持。  此客户已根据您提供的配置文件配置 DAC、但发现仍存在功率衰减、 但衰减值比以前小得多、他不确定仪器是否有错误或其波形文件不正确、因此他询问您是否可以提供用于测试的波形文件

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    所附的波形文件。 每个文件都有两列数据。 第一列发送到 DAC A、第二列发送到 DAC B

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../test-tones.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持、客户的问题已得到解决。