This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:我想知道 JESD204B 的内部 PLL 结构

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116726/ads42jb46-i-want-to-know-the-inner-pll-structure-for-jesd204b

器件型号:ADS42JB46
主题中讨论的其他器件:ADS42JB49

尊敬的 TI:

我想知道 ADC 芯片中详细的 PLL 结构。

我发现在某些 Σ-Δ ADC 中有一些困惑、即 JESD204B 的 PLL。

比如"PCLK"、"IFX_PCLK"、我想知道 PLL 的构造。

有人可以帮帮我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    遗憾的是、我们无法披露 JESD204 PLL 的内部设计、因为它是我们的 IP。 您需要知道的是、通过配置、ADC 采样时钟将被乘以生成 JESD204所需的 PLL 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢你的答复。 好的、我认为您的意思是 ADC 采样时钟将被乘以或除以生成 PLL 时钟到 JESD 串行器、帧时钟 和 LMFC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="484221" URL"~/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1116726/ads42jb46-i 希望知道内部 PLL-structure-for-jesd204b/4139441#4941"]、这意味着可以将时钟/采样器分频为 ADC 时钟、并将其生成时钟[引用"LMJfC"。

    正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="484221" URL"~"/support/data-cers-group/data-***/f/data-cers-ceries-forum/1116726/ads42jb46-I 希望知道内部 PLL-structure-for-jesd204b"]这样的内容:"PCLK"、"IFX"、"IFK"、"quote["、"PCLK"[引用]

    谢谢 Kang、也许您知道这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    ADS42JB49中没有此类时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4249" URL"~/support/data-switchers-group/data-switchers/f/data-switchers-forum/1116726/ads42jb46-I-winde-winde-ine-pll-structure-for-jesd204b/139468#4JB68"] ADS4249/中没有这样的时钟[引用]

    是的、但可能还有其他一些具有此类时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道这些时钟、因为它们可能是特定于某些器件的