This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:ADC PIN24与放大器;PIN25 DOUTA 波形问题

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1110062/ads8584s-adc-pin24-pin25-douta-waveform-problem

器件型号:ADS8584S

大家好、

我们检查从 ADS8584到 MCU 波形,的 SPI 通信

但在低电平状态下、F铸造 ADC 输出波形无法发送到接地端。

可能是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuming、

    您能否展示 ADC 的整个原理图? 是否在 MCU 的 SPI 端口上捕获了时序? 这是否会导致错误的数据读取?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在将近一个月内没有收到您的回复、此主题将关闭。  如果仍有任何疑问、您可以发布新的查询。 谢谢。

    此致、

    戴尔