This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:ADS131E08的 VCAP1电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116542/ads131e08evm-pdk-vcap1-voltage-of-ads131e08

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

有关 VCAP1电压的问题。

数据表中的初始流程(第50页 、图53)。 上电时的初始流程)

   但是 、VCAP1为-1.3V、AVSS 为负(-2.5V)。

   -VCAP1分流电压高于1.1V?  或比 AVSS 高1.1V?

PDK 可与 VCAP 的负电压(-1.3V)良好配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在找到了答案

    "ADS1299:ADS1299 VCAP1 Appear -1.1V,SPI 不起作用"

    VCAP1必须相对于 AVSS 进行测量。 (需要更改数据表)

    和  

    START 引脚不应悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sunghun!

    感谢您告知我们问题已解决。  如果需要、请随时提出更多问题。