主题中讨论的其他器件: LMK04828
你(们)好
我使用 DAC39J82、 LMFS=4211、配置:

但 JESD204B 未链接、SYNC 始终重新链接:

配置寄存器0x64~0x7数据为0x0509,位配置:

我应该怎么做来解决这个问题?
我要获取一个示例配置寄存 器、LMFS=4211、使用 LMK04828生成1250M DAC 时钟、使用 DAC A 和 DAC c 生成单个。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 DAC39J82、 LMFS=4211、配置:

但 JESD204B 未链接、SYNC 始终重新链接:

配置寄存器0x64~0x7数据为0x0509,位配置:

我应该怎么做来解决这个问题?
我要获取一个示例配置寄存 器、LMFS=4211、使用 LMK04828生成1250M DAC 时钟、使用 DAC A 和 DAC c 生成单个。
陈
您在上面的示例中、DAC 时钟以2500Msps 的频率运行。 如果您希望该时钟频率为1250Msps、请将内插因子更改为1。 要获取 CHA 和 CHC 的输出、请使用随附文档第二张幻灯片中所示的设置。 随附了该设置的寄存器设置。 这是在时钟分配模式下使用 LMK、并将一个外部1250MHz 时钟连接到 LMK04828的 CLKIN1输入。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../DAC39J82_5F00_4211_5F00_1250_5F00_Fs_5F00_CHA_5F00_CHC_5F00_output.pptxe2e.ti.com/.../DAC39J82_5F00_4211_5F00_1250_5F00_Fs_5F00_CHA_5F00_CHC_5F00_output.cfg
附加的文件。
e2e.ti.com/.../DAC39J82_5F00_4211_5F00_2500_5F00_Fs_5F00_CHA_5F00_CHC_5F00_output.cfg