This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:如何长时间采集数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108960/tsw1400evm-how-to-capture-data-for-long-time

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:IWR1443BOOSTDCA1000EVM

您好!

我想使用 DCA1000EVM 和 IWR1443BOOST EVM 捕获 ADC 数据。 遗憾的是、EVM DCA1000已缺货一段时间、因此建议改用 TSW1400EVM。 我读出 TSW1400只能捕获长达10秒的数据。 但我希望在至少5分钟的时间内采集数据。  

您能给我提供如何使用 TSW1400和 IWR1443BOOST EVM 长时间采集数据的建议吗?

此致

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arjun:

    我们不再支持通过 TSW1400进行数据采集。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    那么,哪一个器件用于除 DCA1000EVM 之外的数据采集?。

    您能向我展示通过 IWR1443BOOST 捕获数据的任何可能方法吗?

    此致

    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arjun:

    我需要内部咨询并返回给您。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arjun:

    我想 DCA1000有货、 如果能购买的话、请告诉我。

    最棒的

    Zigang