This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 建议请求

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1125103/adc-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:ADS131M08

 生理监测应用的 ADC (同步8通道)请求建议(输入电压为5uV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是否可以询问信号源可能是什么?  信号的频率和带宽是多少?

    ADC 本身无法放大、并且可能会面临测量/转换此类微小电压(5uV)的巨大挑战、并且很难将其与噪声区分开来。

    通常、您需要模拟前端(前端模拟信号链)、通常由运算放大器和滤波器的几个级组成、然后将放大和滤波的模拟信号传输到 ADC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的频率和带宽是多少?

    信号低于100Hz。 BW 500Hz。

    杆菌:

    通道1:有创压力(1)

    频率:
    输入范围:-5mV 至11.25mV
    增益:64

    通道2:有创压力(2)

    输入范围:-5mV 至11.25mV
    增益:64

    通道3:温度(1)

    输入范围:500mV 至1000mV
    增益:1.

    通道4:温度(2)

    输入范围:500mV 至1000mV
    增益:1.

    频道5:FiO2

    输入范围:0mv 至62mv
    增益:16

    您是否认为该 ADC ADS131M08可用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信号规格。

    我支持 ADS1x9x "患者监护"除法/系列/扇区、通常用于 ECG、EEG 和 EMG 应用。

    您提供的信号规格似乎不属于 ADS1x9x 患者监护输入范围。  

    对于我们的 ADS1x9x 患者监护部门/系列/部门、您的信号幅度范围可能较高。

    您可以打开另一个 TT 并将器  件指定为"ADS131M08"或"Precision ADC"或"PADC"、它们是我们不同的部门/系列/领域、因此它们可以为您提供更专业的支持。

    例如

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119959/ads131m08

    如前所述、对于某些信号、在馈送到 ADC 之前、您可能仍需要一些模拟前端和信号调节电路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    没问题。

    如果您对生命体征、患者监护、ECG、EEG、PPG、 SpO2、血氧仪、X 射线和计算机体层摄影设备、您可以在 DDC-MED IMG Organization 中打开票证。

    谢谢