This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:取消对未使用通道的配置-如何实现最佳终止?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129467/ads1274-depopulating-unused-channels---how-to-best-terminate

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件:THS4521

我有一个4通道设计、在数据表中的每个通道输入端使用建议的 THS4521。   我不再需要3个通道、几乎找不到 THS4521。  我计划对通道2-4的所有组件进行 DNP 处理、但仍希望正确端接新未使用的输入。  我不打算重新设计电路板、但根据数据表中的建议原理图、假设 THS4521不再安装在电路板上、处理这些通道的最佳方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    在这种情况下、输入可以悬空。  我还建议您也将未使用的通道断电。  

    另一种选择是、如果您需要端接引脚、则将未使用的输入接地、但如果不添加跳线或更改电路板、我看不到一种简单的方法。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用