This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:偏置电路问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058506/ads1299-biasing-circuit-question

器件型号:ADS1299

您好!

我有一个具有3.3V 线路和0-5V 偏置线路的 ADS1299板。 我相信我是出于宗教原因遵循数据表的、我得到了以下结果:

GNDA/GND 网是3.3和5的两个独立接地平面、可跳接。

现在、当我们引导电路板并通过 SPI 与芯片通信时、我们会按预期从器件获取有效的"测试"数据并流式传输0V。 但我们看不到偏置电容器填充到正确的电压、就像我们在 OpenBCI 板上所做的那样。 我们不知道我们的偏置电路是否存在根本错误、或者我们只是遇到了糟糕的 ADS 芯片/ESD 问题。 我已对所有连接进行了欧姆、它们与原理图完全匹配。

我们应该更换芯片吗? 还是原理图根本错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    您似乎是将 VREFP 引脚连接到 GNDA、而不是将原理图中的 VREFN 引脚连接到内部基准运行。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错! 我将尝试跳过它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    我能够在 VREFN/VREFP 上执行跳转并实现偏置。 不幸的是、我的 VCAP1上仍然有0V。

    我仍然能够通过 SPI 与芯片通信。 我真的不知道要走什么路-这些东西很难找到。

    谢谢、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    请按照下面的常见问题解答检查器件是否仍然正常工作。  

    谢谢

    -TC