This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:ADS7883SBDBV 双读

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059716/ads7883-ads7883sbdbv-double-read

器件型号:ADS7883

我的电路说明:

+3.3V VDD

输入是电压变化的脉冲方波、脉宽为300us。

 ADS7883SBDBV 用于测量这些脉冲的电压。 我经常会得到精确的测量。 间歇性地、我将得到错误的测量、但如果我在同一个脉冲上进行两次测量、则第二次测量始终非常精确。 只有第一个测量值间歇性不准确。 仅当输入电压处于低端时、此问题才存在

问题1: 您能否解释我们在断电后第一次读取测量数据时应该看到的内容。  测量精度降低?  随机噪声? 零? 其他? 是否有原因导致第一批数据不正确?

问题2: 从数据表中、似乎需要在第一次(无效数据)读取和第二次读取之间使用 CS 输入关闭器件。 是这样吗? 如果是、该器件需要断电的最短/最长时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    是否可以共享完整的原理图?

    1.我预期断电后会出现正常结果。  但是、数据表建议在掉电模式后的时间为0.8us。 您可以在此处发送一些虚拟转换帧以满足这一时间要求。 0.8us 之前的数据将是无效的、因此如果您尝试读取此数据、它将非常多地成为垃圾数据。 您是否曾尝试在器件已完全通电且退出断电模式后立即测量输入信号以排除这种情况?

    此外、这些不良测量可能是由于输入趋稳所致。 到底是什么驱动输入? 您是否有输入 RC 滤波器? 对于 SAR 转换器、我们通常使用输入 RC 滤波器作为电荷桶、以帮助将电荷转储到输入采样保持电路中。  

    2. 当 CS 在第2个 SCLK 下降沿之后至第10个 SCLK 下降沿之前的任何时候变为高电平时、器件进入断电模式。 对于最短断电时间、我认为这里没有要求。  

    此致、
    Aaron Estrada