This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298与 ADS1299

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064586/ads1298-ads1298-vs-ads1299

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好!  

我正在构建用于 EEG 记录的 AFE。 我注意到 ADS1298 ADC 的功率预算很昂贵。 我想切换到噪声更大的 ADS1298 ADC。

您能否提供 有关两个 ADC 模块之间硬件/软件实施差异的文档、以及有关 EEG 信号记录的文档?

此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我想告诉大家、我们这个设备的专家在圣诞节和新年假期都不在办公室、他将于1/22返回办公室。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    您已经注意到、ADS1299更适合 EEG 应用、而 ADS1298主要用于 ECG 应用。 这两种器件有许多相似之处、但也有一些不同之处、便于用于其预期的应用。 遗憾的是、我们没有任何明确显示如何为不同应用交换器件的文档。 但是、您可以在数据表中轻松找到所有相关信息。

    谢谢

    -TC