This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256设计验证

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065257/ads1256-ads1256-design-verification

器件型号:ADS1256

大家好、

您能不能帮助我们验证 ADS1256接口。 已连接 ADS1256电路。

我已经将 Waveshare ADS1256开发套件与 Raspberry Pi 相连接、能够读取 ADC 值。

但是、我的定制板面临 SPI 通信问题、无法读取 ADC。我已将 Waveshare DK 原理图作为参考。  

参考资料: https://www.waveshare.com/w/upload/2/29/High-Precision-AD-DA-board.pdf

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS1256

    大家好、

    在我的项目中,我将 ADS1256与 RPI 结合使用,我可以使用带有 RPI CM4的 ADS1256开发板读取 ADC 值,但无法使用我们团队设计的定制板读取 ADC 值。 它显示 ME ID 读取失败。 我使用了 Waveshare 提供的源代码、在使用的代码 ID 中为3、但当我运行打印为15的代码 IID 时、ID 读取失败。 硬件设计,所有参考都是    通过 https://www.waveshare.com/w/upload/2/29/High-Precision-AD-DA-board.pdf 完成  的。

    因此、请帮助我解决此问题。

    此致、

    萨加尔姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    您的电路板与使用的电路板之间有何差异? 如果固件在一个电路板上工作、则可能存在硬件问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您在 ADS1256套件中的回复我使用了波形源代码本身 、但它适用于板载电位器和具有芯片选择引脚的 LDR、正如他们所提到的、我将 CS、RESET 和 DRDY 引脚编号更改为其他 RPI GPIO 引脚、然后显示了我的 ID 读取 失败。

    我不知道如何做任何提示来解决此问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    您是否已联系 Waveshare 客户支持以获得有关此问题的帮助? 听起来 ADS1256工作正常、但新电路板(与 Waveseshare 电路板相比)和固件(属于 Waveseshare)存在一些问题。 因此、我不确定我如何在这里为您提供帮助。

    布莱恩