This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:ADC12DJxx00RF_JMODE5的 HSDC Pro 触发选项

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC08DJ5200RFEVM, ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064460/tsw14j57evm-trigger-option-of-hsdc-pro-for-adc12djxx00rf_jmode5

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ5200RFEVMADC12DJ3200EVMADC12DJ5200RFEVM

我 将 TSW14J57EVM Rev.E 与 ADC08DJ5200RFEVM 搭配使用。

ADC EVM 本身可与"ADC12DJxx00RF_JMODE5"的设置配合使用、但在此设置下会禁用 HSDC Pro 的触发选项。

我可以使用外部触发器模式与此板吗?

我阅读以下问答。 我想可以通过修改 ini 文件以使用正确的固件并启用触发 选项来完成此操作。  

TSW14J57EVM:适用于 TSW14J57EVM + ADS54J66EVM 的 HSDC Pro 触发选项-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

TSW14J57EVM:触发选项-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有为使用 TSW14J57EVM 的每个 FW 和器件提供此选项。

    我可以仔细检查一下可能提供的内容。 我会在收到回复后立即更新您的信息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们目前有一种使用模式0与 ADC12DJ3200EVM 配合使用的触发模式。 这是一种12位模式、可能适用于 ADC12DJ5200RFEVM、但不适用于 ADC0812DJ5200RFEVM、因为这仅支持8位模式。 我正在与软件团队合作、看看我们是否可以提供适合您的 ini 文件。 由于假期休息、1月初之前可能无法使用此功能。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    请尝试附加的 ini 文件以使用 jmode5进行触发。 您需要将此文件放在 PC 上的以下文件夹中、然后重新启动 HSDC Pro GUI:

    触发 INI 目标位置:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    打开 HSDC Pro 时、该新的 ini 选项应在器件下拉窗口中可用。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00RF_5F00_JMODE5_5F00_trig.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您即使在节假日也能快速响应。

    我尝试了附加的 ini 文件,但似乎没有检测到触发器。

    我确认 ADC 板可与"ADC12DJxx00RF_JMODE5"配合使用、然后选择"ADC12DJxx00RF_JMODE5_TRIG"。 触发器选项已启用、我已选中"启用触发模式"。 我向 TRIG_IN (J13)施加0-1.8V 方波、然后按下"Read DDR Memory"。 但是、它显示"未发生触发。"

    我还尝试了软件触发器生成、正如 Yassuhito 在 前一个问答中提到的我连接 了 TRIG_OUT_A (J14)和 TRIG_IN (J13)并选中"Software Trigger Enable"、然后单击"Generate Trigger"按钮。 但是、它也失败了、出现 "未发生触发事件"。

    我是否错过了使用触发输入的任何内容?

    此致、

    Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    尝试使用 HSDC Pro 提供的其他固件。 请参见随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../trigger-option-with-any-of-the-below.docx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    "TSW14J57revE_16L_DDR_Xcvr_firmware"和"TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCDDRDACBRAM"对我来说工作正常、但"TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCBRAMDACDDR"失败、"未发生触发"。

    我共享修改后的 INI 文件、它会自动加载正确的固件。  

    非常感谢。

    Hiroaki

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00RF_5F00_JMODE5_5F00_trig.zip