This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:可以正确测量外部电阻器值#39;t。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062462/ads1299-4-external-resistor-value-can-t-be-measured-correctly

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

大家好、

我的一位客户正在评估自己电路板上的 ADS1299-4以用于他们的新产品。

它们使用随附的 PDF 等输入电路测量了多个电阻值。

结果如下。

外部电阻器       之间的电压差       转换后的电阻值

值(千欧姆)          电阻器端子(V)         从读出数据( 千欧姆)

10.                  0.0576.                       10.07

56.                  0.319                        53.33

100                 0.568                        94.49

200                 1.110                        185.36.

300                 1.625                        273.15.

400                 2.117                        353.18.

560                 2.313                        384.87

1000                2.386                        396.35.

此时、他们有以下问题。

请问您能给我回复一下吗?

问题1. 随着外部电阻器值的增加、实际值与转换后的电阻器值之间的误差在负向增加。

   您认为原因是什么吗? 它是内部电流源(6uA)误差吗? 当 INP 电压增加时、源电流是否减小?

问题2. 内部电流源是否应仅用于导联脱落检测?

问题3. 您是否有任何推荐用于外部电阻器值测量的电路?

非常感谢您的答复。

Kazuya。

e2e.ti.com/.../ADS1299_5F00_4_5F00_input_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您发帖。 请参阅我的以下评论。

    问题1. 随着 INP 电压越来越接近 AVDD 电源、直流引线关闭电流源将开始下降并停止运行的位置会有一定的限制。 在您的 kΩ 6μA 中、它将约为400 μ A (2.5V/μ s)。 若要测量更大的外部电阻、可以使用更小的直流导联电流源(6/24nA)。

    问题2. 是的、直流导联脱落电流源的用途是进行导联脱落检测。

    问题3. 我们没有任何用于测量外部电阻值的独特电路。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

    Kazuya。