您好!
在数据表中、它指出差分输入 TMSTP 的最小峰峰值电压为0.4V。
在我们的设计中、我们使用 TSTP 来传输1PPS 信号。
这意味着我们接收到一个高(正)脉冲 => 差分电压 ("TMSTP+"-"TMSTP-")高于+0.2V => 我们 检测 到一个逻辑"1"。
之后、差分电压稳定至偏置电压、此时( "TMSTP+"-"TMSTP-")=~+0.1V。
经过一段时间后、我们接收到一个低(负)脉冲=> 差分电压 ("TMSTP+"-"TMSTP-")低于-0.2V => 我们检测到一个逻辑"0"。
之后、差分电压再次稳定至偏置电压、此时( "TMSTP+"-"TMSTP-")=~+0.1V。
我的问题是 、当差分电压稳定("TMSTP+"-"TMSTP-")=~+0.1V 时、我们可以期望什么逻辑电平?
数据 表中严格未定义差分电压("TMSTP+"-"TMSTP-")=~+0.1V。
输入端是否存在迟滞?
在此状态下、逻辑电平是否未知?
我知道我们不应该这样设计、但由于设计已经完成、我想知道我是否必须更改它。
迫切需要解决这个问题。
BR
Magnus