请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS125H02 您好!
在我的应用中、我需要在单端输入 AIN0-COM 和 AIN1-COM 之间反复切换输入 MUX。
1) 1)对于完成该任务的速度是否存在任何时间限制?
2)交换机前后是否有适当的工作流程(例如停止转换、延迟重启等)?
感谢您的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marco:
ADS125H02数据表很好地解释了启动转换所需的步骤、确定转换何时准备就绪(DRDY 变为低电平)、如何读取数据(RDATA 命令)以及如何发出更改寄存器的命令(WREG 到多路复用器寄存器)。 此外、第9.4.1.3和9.4.1.4节分别介绍了转换延迟和开始转换延迟。
您对这些工作的完成方式有什么具体问题吗? ADC 数据表中是否有任何不清楚的地方?

布莱恩