This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:查询

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8556, ADS8568, ADS8688, ADS8555EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051745/ads8555-inquiry

器件型号:ADS8555
主题中讨论的其他器件: ADS8556ADS8568ADS8688

大家好、团队、

此器件的模拟信号输入是否存在带宽限制? 数据表仅显示10kHz 时的性能。 S/N 比在较高频率下会降低吗?

我们能否在50kHz 至90kHz 范围内输入正弦波?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    ADS8555、ADS8556器件以及 ADS8568系列器件不具备较新的 ADS8588和 ADS8688系列所包含的内部 LPFS。

    此器件的规格表包括粘贴在下面以供参考的产品的-3dB 带宽。  正如您看到的、带宽远远超出产品的奈奎斯特带宽、因此主要带宽限制应该是抗混叠滤波器和前端驱动级的任何限制。  在10kHz 输入信号下显示了性能指标、但频谱显示的性能达到250kHz、这些频率下的本底噪声或谐波没有明显下降。  测试期间的主要限制是测试信号本身以及输入和基准驱动器电路。  确保它们具有 所需的带宽和性能特性、以便在采集时序内使内部采样电容器正确趋稳。  查看 ADS8555EVM-PDK 以获取可使用的示例驱动电路。

    输入带宽:

    FFT: