This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7850:ADS7853能否与 ADS7850完全兼容?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7850, ADS7853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049587/ads7850-can-ads7853-fully-compatible-with-ads7850

器件型号:ADS7850
主题中讨论的其他器件: ADS7853

大家好、

需要将 ADS7850替换为 ADS7853。 ADS7853器件在上电时是否可以与 ADS7850完全兼容、而无需向控制寄存器写入数据?

此致、

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    感谢您的发帖。

    ADS7853可用于替代 ADS7850。 ADS7853比 ADS7850更具灵活性、但加电时的默认设置将与 ADS7850相同。 例如:

    1. 默认 SPI 模式为32位时钟双 SDO 模式
    2. 默认基准电压为外部基准(CFR.6 = 0)

    这两个器件的引脚分配在16引脚 WQFN 封装中是相同的。

    此致、

    Ryan