This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:分辨率模式转换问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043078/ads127l01-resolution-mode-conversion-issue

器件型号:ADS127L01

问题:

将 HR 引脚连接至低电平时、将 EXT 引脚外部电阻从120K 转换为60.4K 时、即在将 VLP 模式切换为 LP 模式时、功耗确实会更高、但 ADC 的输出噪声不会得到改善。

但此时、AFE 前端等效自噪声和 ADC 的理论输出噪声基本相等、因此在开关模式后、总体等效自噪声输出应有所降低。

客户想知道原因是什么。 谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    将 REXT 从120k 切换到60k 对 ADC 中的总噪声影响很小。  它确实会略微降低内部放大器中的噪声、但来自其他内部组件的热噪声决定了总 ADC 噪声。  增加功率(减少 REXT)的目的是支持更高的输入时钟频率和更高的输出数据速率。  减少 REXT 会增加内部放大器带宽、从而缩短支持更高输出数据速率所需的稳定时间。

    VLP 模式下的最大 Fclk 为4.4MHz。  将 REXT 降低至60.4k (增加总功率)可使 Fclk 增加至8.8MHz。  对于相同的 OSR 设置、您现在可以以2倍的输出数据速率运行。

    数据表中的表1确认了不同功率模式下的噪声不会发生变化;它主要取决于 OSR 设置。  例如、OSR=256、WB2滤波器、在所有情况下、噪声大约等于3.5uVrms (随着 Fclk 的增加、会有一些变化)。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回复!

    客户希望确认以下信息:

    OSR 是 ADC 输出噪声的主要决定因素。  如果使用相同的 FCLK、是否无法通过 VLP-LP-HR 模式转换来改善 ADC 的输出噪声?

    2.如果客户希望 在相同的采样频率下获得较低的 ADC 噪声、请在根据给出的图更改 FCLK 后相应地更改 OSR、对吗?

    再次感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    1. 是的、正确。  对于相同的 FCLK、OSR 和滤波器设置、使用不同模式时、ADS127L01的内部噪声不会改善。  在较低频率下运行 Fclk 确实会让外部基准和放大器有更多的时间稳定下来、因此它可能会改善外部组件导致的总体噪声、但不会改善 ADC 的噪声。

    2. 是的、ADS127L01的最低噪声是使用最高 OSR 设置时的噪声。  例如、使用宽带滤波器2和64ksps 的输出数据速率、您可以在 OSR=256且 Fclk=16.384MHz (SNR =113.9dB)的 HR 模式下运行、也可以在 OSR=64且 Fclk=4.096MHz (SNR =108.3dB)的 VLP 模式下运行。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想继续这个主题;数据表只提到60.4k 和120k 的非常精确的值、但我想我可以将 REXT 降低到60k 以下来增加电流、然后还能将最大频率提高一点? 我的目标是18.432 MHz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好不要在 ADS127L01的指定条件之外运行、包括偏置电阻器值和最大 CLK 频率。  

    ADS127L01的额定 CLK 频率高达17.54MHz。  虽然您可以增加此值、并且在随机 数量的器件上的实验中可能获得良好的性能、但由于工艺变化、在大型器件样片的生产运行中可能会遇到问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是的、我同意、但并不总是有好的器件可用、有时聪明的工程师必须使用超出规格的器件并承担相关风险。 在该项目中、到目前为止、它只是原型设计阶段的一个想法。 我尝试了47k 的 REXT、并将其计时为18.432、至少从芯片中获得了一些东西。 让我们看看它是否符合我在规格上的目标!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 在额定条件之外运行时、请记住、可能无法满足数据表中的许多最小/最大规格。  

    此致、
    Keith