大家好
我正在开发一个读取称重传感器的器件。 由于速度和精度的特性、我选择了 ADS1235。 我开发了一个定制板、目前处于读取数据和编辑寄存器的阶段。 我对 ADC 没有太多经验、但我致力于学习。 我的问题是执行读取值缩放和校准调整的最佳做法。
我的称重传感器是 HBM pw15ahc3mr 模型。 5V 激励电压/2mV/V 灵敏度
这样我得出结论、称重传感器发送到 ADC 转换器的电压范围约为20mV、对吧?
使用128增益时、ADS1235上的读数范围为±0.039V、±39mV、也就是说、设备将仅使用 ADS 转换器读数范围的25%、是吗?
理论上、由于 ADS1235是24位转换器、因此转换范围将为0 - 16777215。 也就是说、-0.039V = 0、+0.039V = 16777215。 这个想法是正确的吗?
我已经阅读过几次本手册、但我仍然不清楚校准功能的工作原理。 有没有更多的教学材料可以让我更好地学习?
我有一些标准权重来调整称重传感器读数并在固件内进行转换计算。 但是、首先、在 ADC 转换器级别、为了使其正常工作、我应该注意哪些设置和参数?
谢谢