This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:JESD 模式选择

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042657/dac38j84-jesd-mode-selection

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:DAC38J82

大家好、

我使用 DAC DAC38J82通过以下配置仅生成一个输出、输出频率高达700MHz

LMF = 421
采样频率:2.4576GHz

现在、我计划使用 DAC DAC38J84而不是 DAC38j82来生成具有相同输出频率的两个输出。

我参考了以下链接中共享的测试结果。
e2e.ti.com/.../3047437

但在该配置中 使用了 JESD 模式 LMF=841。 由于我将用 DAC38j84替换 DAC38J82、因此只能使用4个通道。

因此、我计划使用具有4个通道的 JESD 模式。
是否可以在 LMF=442模式下生成相同的输出频率(如链接中所述)?

如果无法实现、请建议使用具有4个通道的交替模式。

谢谢、

Vigneshwar Raj