This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:AFE58JD48的最小可检测信号(MDS)是多少?

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE58JD32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044890/afe58jd48-what-is-the-minimum-detectable-signal-mds-of-afe58jd48

器件型号:AFE58JD48
主题中讨论的其他器件:AFE5818AFE58JD32

目前、我正在考虑将 TI 的模拟前端(AFE)用于超声波成像项目。  我想知道最小可检测信号(MDS)是什么。

一般而言、在所有 TI AFE 产品(例如 AFE5818、AFE58JD32等)中、哪款器件可提供最佳 MDS?

谢谢。


Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小信号振幅检测取决于您所寻找的系统中的最小 SNR。 我们在数据表中指定了噪声密度性能、对于最大增益情况、该性能将大约为~0.9nV/RT (Hz)。 现在、根据带宽和 SNR 要求、您可以计算最小信号振幅。 例如、假设您正在寻找10dB 的最小 SNR 和10MHz 的信号带宽(假设您将使用后置数字滤波器消除带外噪声)。 因此噪声功率= 0.9nV * sqrt (10M)= 2.85uV (RMS)。

    SNR =信号功率/噪声功率=>

    10 = 20*log10 (信号 RMS/噪声 RMS)

    因此、根据上面的公式、信号 RMS 将为9uV (RMS)

    谢谢

    此致、

    Shabbir