This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:-是否可以将开发套件的带宽提高到150Hz 以上?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043773/ads1292ecg-fe---is-it-possible-to-increase-the-bandwidth-of-the-development-kit-beyond-150hz

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1291

我们正在考虑针对面向 EMG 和 ECG 的设计测试 ADS1291 IC。我们希望测试 Devkit 以查看性能、但需要最低370Hz 带宽。  理想情况下、我们希望更改滤波器的截止频率、这是可行的吗? 如果不能、是否可以从器件获取原始数据、即 预过滤的数据? 那么我们可以自己离线过滤数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    感谢您发帖。

    ADS1x9x EVM 软件 GUI (Analysis - ECG/RESP Display 选项卡)中提供了启用和禁用高通、低通和陷波滤波器的选项。 您还可以根据自己的要求更改滤波器阶数和截止频率。 直流移除 IIR 滤波器和多带通滤波器仅适用于实时数据流模式、无法禁用该模式。 还可以保存软件中的原始数据并在外部后处理数据。 您可以通过转至 Save (保存)选项卡并选择 Data to Save (要保存的数据)选项来保存数据。 有关"保存"选项卡的更多详细信息、请参阅第4.1.3节。 另一个保存数据的选项是右键单击要保存的数据的任何波形窗口。 您可以为保存数据的各种格式选择导出。

    谢谢

    -TC