This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC80501的输出不正确

Guru**** 2693375 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043794/dac80501-the-output-of-dac80501-is-not-output-correctly

器件型号:DAC80501

我正在进行编程以使用 DAC80501。
我正在使用 SPI 模式。

但是、输出不是正常输出。
输出在大约4.5kHz 时打开/关闭。

首先、使用"gain"命令写入0000h、然后将8000h 作为 DAC 数据写入。

输出大约为1.25V、0V 打开/关闭。
如果未使用"gain"命令写入0000h、则在2.5V 和0V 时重复打开/关闭、因此认为 SPI 通信正常执行。

如果您对原因有任何了解、请告知我们。
示例)缺少必要的 CMD 处理、用法不正确、如电路图等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    移除 C81并在 DAC 输出端进行测量(U21的引脚2)。