我们观察到 MISO 数据在 SCLK 的下降沿发生变化
如果这是正确的解决方案、我们可以翻转接口以使用上升沿、但这不是数据表所描述的。 请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们观察到 MISO 数据在 SCLK 的下降沿发生变化
如果这是正确的解决方案、我们可以翻转接口以使用上升沿、但这不是数据表所描述的。 请提供建议。
英里、您好、
您能否提高逻辑分析仪上的采样率以获得更陡的边缘? 我还想了解您运行的 SCLK 频率。 如果您能分享这些细节、那将会很棒。
此器 件在 CPOL = 0、CPHA = 1或 CPOL = 1、CPHA = 0时工作、但看起来 SCLK 处于低闲置状态、因此我希望数据在上升沿移出。 如果您是开关 SPI 模式、会发生什么情况? 由于信号边沿不是很清晰、因此可能只是视觉误解。 您是否无法正确读取/写入器件?
此致、
Aaron Estrada