This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:器件的输入带宽是多少?

Guru**** 2746695 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021792/ads52j90-what-is-input-bandwidth-of-the-device

器件型号:ADS52J90

大家好、

器件的输入带宽是多少?  ADS52J90能否处理>1GHz 的输入带宽?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有意见吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    对拖延表示歉意。 我建议医疗和成像团队与设计团队一起检查该器件。 请等待他们的答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    对延迟回复表示歉意。 我碰巧错过了这个查询。 我与我们的内部团队一起检查了这一点。 ADS52J90最大可提供250至300MHz 左右的带宽。 输入采样网络不支持1GHz 带宽。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    谢谢!  

    在同步采样中、是否有任何 ADC 可支持输入带宽大于1GHz 的12通道14位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    我肯定会看到高速转换器产品系列中的一些产品。 请允许我将此主题分配给相关人员、以获得更好的支持。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    我可以为你提供帮助。 请告诉我转换器采样率以及您应用的任何其他要求。  

    我们没有12通道转换器、但我们有2/4/8通道产品。

    请作出答复,我将提出一些建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    将通过电子邮件与您联系。