This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:有关 ADS1291应用的一些问题

Guru**** 1144220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019653/ads1291-some-question-for-the-application-of-ads1291

器件型号:ADS1291

大家好、

对于 ADS1291的应用、我有一个问题需要咨询。  也就是说 、对于某些 人的阻抗是相对较大的群体、例如女性和老年人、如何实现 ADS1291 ECG 的精确测量?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您发帖。  

    高阻抗的挑战将是 AFE 信号衰减的一个问题。 由于输入阻抗受限、生物电势信号可能在放大之前衰减。 因此、可能需要额外的放大级来改善或实现精确的 ECG 测量。

    谢谢

    -TC