This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:无法建立 SPI 通信

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019836/ads1298-cannot-establish-spi-communications

器件型号:ADS1298

大家好、

你好。

我们的客户尝试根据其设计确定连接到 ADSx98 FE Rev C 的模块化 EVM 板的基准、该设计几乎与开发套件相同、但有一些偏差。

此时、它们无法与板载微控制器建立 SPI 通信。 他们已经按照以下常见问题解答中的故障排除步骤进行了操作。 但是、MISO 线路上没有数据。 它们还使用 START 引脚强制 MISO 线路上出现通信、但未看到任何数据。

e2e.ti.com/.../faq-ads129x-i-m-having-trouble-communicating-with-my-ads129x-device-via-spi-what-debug-steps-i-should-try

它们 相对于 AVSS 测量 VCAP3。 随附的是用于审核的测量值的电子表格。

e2e.ti.com/.../ADC-chip-pin-measurements.xlsx

其结果为:
1)在开发套件上、VCAP3上的 AVSS 为7.2V;以及
2) 2)在我们的设计/定制板上、我们有相对于 AVSS 的4.4V 电压
因此、开发套件设计和我们的定制板之间存在2.8V 的差异。 您希望看到有此类差异的哪些内容? 它会导致芯片无响应吗?

至于 RESV1、它们当前使其浮动。 他们知道数据表已指定它"必须"连接到逻辑低电平(DGND)。 如果它是浮动的、我们可以期待什么? 再说一次、它是否会导致芯片不响应?

谢谢、此致、

艺术