This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
欢迎来到 E2E 论坛!!!
VCAP3引脚(引脚#55)是内部电荷泵电路的输出电压。 此引脚上的电压应为 AVDD+1.9V (4.4V = 2.5V + 1.9V)。 如果器件没有时钟、您将看到不同的电压、因为内部电荷泵需要系统时钟才能运行。 请验证您正在使用内部时钟振荡器(CLKSEL 引脚=低电平)或为器件提供外部时钟。
是的、引脚31 (RESV1)需要连接到逻辑低电平(DGND)。
谢谢
-TC
尊敬的 TC:
我们使用内部时钟振荡器(CLKSEL 引脚=低电平)。 如果电压不同、我们会期望什么? MISO 线路上根本没有通信?
至于 RESV1、我们现在使其浮动。 同样、这是否会导致 MISO 线路中没有数据出来。
我们已执行 SPI 通信的所有故障排除步骤、包括尝试强制执行复位脉冲。 我们还尝试使用 START 引脚来强制 MISO 线路上的通信。 这两个步骤都没有什么不同、我们仍然无法在 MISO 线路上获取数据。
您建议我们下一步做什么?
谢谢、
ES