This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1294R 与 TI MMB0的兼容性

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1294, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018662/ads1298recgfe-pdk-compatibility-of-ads1294r-with-ti-mmb0

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1294RADS1294ADS1298R

您好!

我的设计是基于 ADS1294R、我想通过连接到 MMB0的 J4连接器来执行功能测试。 当我这么做时、观察 到通信问题、它需要很长时间 -在 "读取寄存器"阶段、但最终完成读取、并且器件 ID 显示为 ADS1294而不是 ADS1294R。 同时、所有寄存器值显示为零。

是否需要这种行为、如果是、则可能会有任何出路。 在此处请求您的帮助!!

提前感谢您!

SCP

PS:当 ADS1298R ECGFE 连接到 MMB0时、工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarin、

    感谢您发帖。

    如参考博文所示、MMB0软件连接到 ADS1294R 可能存在一些软件兼容性问题。 您可能希望尝试在加电期间将 CLKSEL 引脚设置为低电平、然后再运行软件 GUI、从而为 ADS1294R 硬件提供外部时钟。

    遗憾的是、我们将无法支持对 MMB0固件进行更改以满足您的需求。 使用控制器和软件验证功能可能更容易。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 TC!