This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:输入阻抗

Guru**** 608155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TSW54J60EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017346/ads54j60-input-impedance

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: TSW54J60EVM

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

输入阻抗指定为600欧姆、但它将由输出为50欧姆的差分放大器或阻抗可由我们将其放入的电路定义的仪表放大器提供。  如果我们希望正确获取宽度为100ns 的电压脉冲、那么阻抗不匹配问题的程度如何?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    数据表的图58显示了可用于 SPICE 仿真的模拟输入等效电路。

    TI 提供了 TSW54J60EVM、它允许评估 ADS54J60以及前端放大器、这些放大器协同工作以提供400MHz 输入带宽数字转换器。 这可以是在开发自己的电路板之前测试应用的选项。

    您还可以通过联系高速放大器论坛获取有关此接口的更多信息。

    此致、

    Jim