This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:SDO 线路无活动

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015276/ads7953-no-activity-on-sdo-line

器件型号:ADS7953

您好!  

我将使用  ADS7953SBRHBT 并首次启动电路板。  

当我为电路板加电时、ADC 的主电源、基准电源和数字电源会出现。  

我向 CLK 输入施加1MHz 脉冲序列。

此时、从5V 汲取的电流为~50mA、SDO 上有~300mV 的轻微直流失调电压。

然后、我将 CS 连接到 GND。

此时、5V 上的电流消耗从50mA 变为140mA、SDO 的输出降至0V。

我的理解是、在第一个数据包之后、SDO 上输出的数据应该是 Ch0的正确转换结果。

但是、我看不到 SDO 上没有任何活动。  

我检查了 IC 上的 CLK 输入、并且时钟存在。 我检查了 Ch0的输入电压、它是~1.8V。  

 

信号:

原理图:

如果您能提供有关可能导致此行为的原因的任何建议、我们将不胜感激。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您是否可以捕获包括 CS、SCLK、SDI 和 SDO 在内的示波器快照(请包含多个 CS 帧)。 我还想知道施加了什么信号以及在哪个通道上。  

    您是否知道也使用了哪种模式? 您是否使用手动模式? 如果是这样、应注意在手动模式下、SDO 上直到两帧后才会显示所选通道的数据(请注意、新帧从 CS 的下降沿开始)。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    所附的示波器照片与测量的内容完全相同。 SDI 上无输入。 只需为器件上电并向 SCLK 施加1MHz 信号、将 CS 接地并测量 SDO。 我的理解是、器件应在手动模式下启动、测量通道0。 在通道0上、施加~1.8VDC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您能否检查在初始帧之后是否有两个帧存在任何数据? 在手动模式下、SDO 上不会看到通道的数据、直到两帧后才会看到。  

    此致、

    Aaron Estrada