This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:不同 CLKIN 之间有何差异

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015007/ads131m02-what-differences-are-in-different-clkin

器件型号:ADS131M02

您好!

在高分辨率模式下、CLKIN 频率范围可为0.3~8.4MHz。 但数据表中测试条件下的 CLKIN 频率均为8.192MHz。

请描述以下条件的差异:

CLKIN=8MHz

CLKIN=8.192MHz

它是否与噪声抑制有关?

它是否与 ADC 转换精度有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的发帖。  

    我们的大多数特征评定是使用标称时钟频率和数据速率进行的。 当您调整时钟频率时、调制器频率和输出数据速率将按相同的因子进行缩放。 随着数据速率的降低、您还将降低数字低通滤波器的带宽。 这有助于稍微提高噪声性能、但 SNR 和 ENOB 将在很大程度上保持不变。

    通过提高过采样率(OSR)可以显著改善噪声性能、因为这会增加 Δ-Σ 转换器中的平均值计算。

    降低时钟频率也可以节省一些电流消耗。 并非我们器件内部的所有电路都依赖于时钟、因此功率调节不像 SAR ADC 那样明显。

    此致、

    Ryan