This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:相邻通道之间的串扰

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1147, ADS1247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135063/ads1147-crosstalk-between-adjacent-channels

器件型号:ADS1147
主题中讨论的其他器件: ADS1247

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ADS1147、对输入通道串扰有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对 ADS1247的内部多路复用器有疑问。

以 dB 为单位的相邻通道的串扰特性是什么?


例如、当最大电压输入到 AINP1-AINN1、最小电压输入到 AINP2-AINN2且执行 A/D 转换时、串扰会产生什么影响?

典型的多路复用器在相邻通道之间具有大约90dB 的串扰、但我认为这还不够。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi Inoue、

    对于 ADS1147 (或 ADS1247?)上的串扰、我没有任何数据可供共享

    但是、如果客户想要描述自己系统的特征、则可以执行此测试。 它们可以对 CH1施加0V、对 CH2施加0V、然后对  CH1施加0V、对 CH2施加5V、并比较结果。

    这种方法面临的挑战是、他们还需要在测量中考虑 ADC 噪声和偏移误差。 由于噪声取决于 ADC 数据、因此它们还需要考虑 ADC 数据速率。 由于 ADC 多路复用器没有可访问的输出引脚、因此它不像计算离散多路复用器的串扰那么简单。

    很遗憾、我无法在自己的 EVM 上执行这些测试、因为我正在等待新 EVM 的到来。

    如果您的客户对如何执行串扰测试有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。

    我知道没有串扰数据。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他们还有其他问题、我会向您咨询另一个主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi Inoue、

    是的、如果需要其他信息、请告知我们

    布莱恩