This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57EVM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135207/tsw14j57evm-tsw14j57evm

器件型号:TSW14J57EVM

您好!

我们对用于构建原型的 TSW14J57和 ADCxxDJxx00RF-TRF1208评估模块感兴趣,需要了解 EVM 上 FPGA 的功能,特别是如果我们可以将自己的 RTL 写入其中,以及它的容量(代码空间) 它是否具有逻辑的时钟速度以及是否存在任何限制。  

如果我们可以与应用工程师联系、这将非常有帮助。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我认为答案是否定的、但我将确认、我们不允许您在 TSW 数据采集板的 FPGA 中使用或重新配置 RTL 代码。

    我认为最好使用 Xilinx DevKit 或类似工具来实现这一点。  ADCxxDJxx00RF-TRF1208评估模块将连接到这些类型的具有 FMC 连接器的开发套件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我还应该指出、J47具有 Intel FPGA。

    我最好从我们的 JESD IP 链接中申请一些示例: www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    在这里、我们可以让您快速开始接口开发。

    此致、

    Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好、感谢您的回复。 请检查我们是否可以写入 TSW 数据采集板的 FPGA。 最好使用全 TI 解决方案。  如果 TI 可以提供定制解决方案、让我们可以写入 FPGA、我们也可以考虑这一点。  

    请告诉我们。

    谢谢

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    遗憾的是、不能写入 TSW 数据采集板的 FPGA。

    最好从我们的 JESD IP 链接中获取一些示例: www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    请改为考虑这条路线、我们可以通过这种方式帮助您的发展。

    此致、

    Rob