This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000-Q1:ADS1000-Q1最大 VIN+和 VIN-相对于 GND

Guru**** 2578675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136042/ads1000-q1-ads1000-q1-maximum-vin-and-vin--relative-to-gnd

器件型号:ADS1000-Q1

查看 DS REV B OCT2015、只需确认"接地电压、VIN+、VIN-"项上的绝对最大额定值是否为 VDD+0.3、而不是仅为"0.3"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您将此事提请我们注意。 正确的做法是、列出的最大绝对值应高达 VDD+0.3、而不是0.3V

    如果 遵循正确列出的建议运行条件、则将满足所有要求。  

    此致

    Cynthia