你(们)好
我在查看 Calibration_AFE4404.c 代码时遇到了一个问题。
在 Calibration_AFE4404.c 中、声明为 block_size = 8、block_size_bits = 3。
如果我将其更改为 BLOCK_SIZE = 16、BLOCK_SIZE = 4、是否存在任何问题?
此外、我是否可以知道为什么设置 block_size = 8?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在查看 Calibration_AFE4404.c 代码时遇到了一个问题。
在 Calibration_AFE4404.c 中、声明为 block_size = 8、block_size_bits = 3。
如果我将其更改为 BLOCK_SIZE = 16、BLOCK_SIZE = 4、是否存在任何问题?
此外、我是否可以知道为什么设置 block_size = 8?
谢谢你。
Kim、
理想情况下、对于0.5uA 的环境 DAC 阶跃电流和50k 的 TIA 增益、环境 DAC 阶跃代码将为87381。
但实际上、环境 DAC 电流为0.47uA、环境 DAC 电流和 TIA 增益的变化为20%。
因此、我们使用了65k 的值。 您可能需要运行预校准例程、以找出每个器件的环境 DAC 阶跃的 ADC 代码、并在校准例程中使用该值。